Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Règlement intérieur

Règlement intérieur

Centre de formation SITRAIN

Article 1er – Objet et champ d’application

1.1 Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires du centre de formation, et ce pour la durée de la formation suivie.

1.2 Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que les sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent.

Article 2 : Hygiène et sécurité

2.1 Règles générales

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement le formateur.

2.2 Hygiène

Il est interdit de prendre ses repas sur le lieu de formation hors des lieux réservés à cet effet. 
L’accès au restaurant d’entreprise, n’est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas.  Pour les agences ne bénéficiant pas de restaurant d'entreprise, les stagiaires déjeuneront dans  un restaurant proche du lieu de formation.

2.3 Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer dans les locaux de l’établissement, à l’exception des espaces signalés  et aménagés à cet effet. Il en va de même en ce qui concerne la consommation de cigarette électronique.

2.4 Sécurité

Tout stagiaire est tenu d’utiliser tous les moyens de protection individuels ou collectifs mis à sa disposition et de veiller à la conservation des dispositifs de sécurité mis à sa disposition. Il est notamment interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs, brancards etc..) en dehors de leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile, ainsi que de neutraliser tout  dispositif de sécurité.

2.5 Accident

Tout accident, même léger, survenu au cours de la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile, doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident au formateur ou à une personne du centre de formation SITRAIN.

2.6 Consignes d’incendie

Les consignes d’incendie et notamment un plan d’évacuation avec la localisation des extincteurs et des issues de secours  sont affichés dans l’établissement de manière à être connus de tous les stagiaires. Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur ou par un salarié de l’établissement.

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité affichées dans l’établissement doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.

Article 3 : Assiduité du stagiaire en formation

3.1 Horaires de stage

Les horaires de stage sont fixés par le centre de formation SITRAIN et portés à la connaissance des stagiaires par la convention et la convocation Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires.
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage.

3.2 Absences, retards ou départs anticipés

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent en avertir préalablement le centre de formation et s’en justifier.

Le centre de formation informe le financeur (employeur, administration…) de cet événement. 
Tout évènement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires (Cf conditions générales de fournitures envoyées lors de l'inscription).

3.3 Formalisme attaché au suivi de la formation

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de son stage.

A l’issue de la formation, une attestation de présence et une feuille d'émargement sont envoyés au stagiaire, selon le cas, à son employeur/administration.

Le stagiaire remplis, dans les meilleurs délais, un feedback sur son espace personnel évaluant la formation.

Article 4 : Discipline générale

4.1 Accès aux locaux de formation

Sauf autorisation expresse du responsable du service application et formation Siemens SITRAIN, le stagiaire ne peut :

  • Entrer ou demeurer dans l’établissement à d’autres fins que la formation
  • Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères au centre de formation.

4.2 Tenue vestimentaire et comportement

Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue vestimentaire correcte. Il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ébriété ou  sous l’emprise de produits stupéfiants ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.

4.3 Usage du matériel de formation

Tout stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur.

Il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation.

Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel.

A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant au centre de formation, sauf les éléments distribués en cours de formation et que le stagiaire est expressément autorisé à conserver.

4.4 Enregistrement, propriété intellectuelle

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.

La documentation pédagogique remise lors des sessions est protégée au titre des  droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel.

Article 5 : Sanctions

Tout agissement considéré comme fautif par le responsable du service application et formation pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet d’une sanction.

Tenant compte des faits et circonstances, la sanction sera prise selon la définition et la procédure disciplinaire du Code du travail (Art. R6352-3)

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui.

Article 6 : Responsabilité du centre de formation en cas de vol ou endomma- gement de biens personnels des stagiaires

Les stagiaires devront veiller sur leurs effets personnels pendant la durée du stage. Il leur appartiendra en conséquence de faire leur affaire de la disparition ou de la dégradation de tout objet laissé sans surveillance par leurs soins dans un endroit non sécurisé de l’établissement.

St Priest, le 23 octobre 2025,

Contact