Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail: formation.ad.fr@siemens.com

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail: formation.ad.fr@siemens.com
SITRAIN propose maintenant des formations réalisées avec un formateur à distance.
Elles ont pour principales avantages d'éviter la perte de temps et les coûts liés au déplacement.
Les formations disponibles ci-dessous ont été conçues pour être techniquement réalisables à distance et également pour respecter un rythme adapté au plus grand nombre.
Coté stagiaire, il vous suffit d’avoir une connexion internet performante qu’elle soit filaire ou WiFi et d’être équipé d’un PC lui-même équipé d’une caméra / webcam (celle-ci pourra être intégrée au PC ou reliée en externe).
A noter que la webcam n’est pas obligatoire mais amène de la convivialité lors des échanges.
Coté logiciel, il suffira d’avoir installé Teams de Microsoft (gratuit) voir tout simplement de suivre le lien URL (gratuit) reçu par e-mail permettant de suivre la formation à distance (l’installation du logiciel étant dans la mesure du possible à privilégier car les performances sont meilleures).
Via un logiciel (gratuit – aucune installation nécessaire), le stagiaire prendra le contrôle à distance des PG’s / PC’s installés chez Siemens et reliés aux bancs matériels.
Il est important de noter que notre niveau d’exigence est exactement le même qu’il s’agisse de formations distancielles ou présentielles.
Seules les formations où Siemens estime que la qualité est au rendez-vous et où les objectifs peuvent être atteints avec le même niveau de qualité sont déclinées au format distanciel.
Qu’il s’agisse d’une formation à distance ou de type présentiel, le déroulé ainsi que les sujets abordés sont exactement les mêmes.
Les folios projetés sont les mêmes, les exercices sont les mêmes et le tableau blanc – tellement important lors d’une formation – existe toujours (via une tablette). Les stagiaires peuvent suivre les annotations écrites en live par le formateur par exemple dans le cadre de questions spécifiques posées par les stagiaires.
Comme indiqué ci-dessus, toutes les formations n’ont pas été déclinées au format "distanciel"b(par exemple parce que les manipulations ne peuvent être réalisées à distance ou ne respectent pas notre niveau d’exigence)
Les bancs matériel installés chez Siemens sont tous reliés à une PG / PC (également installé chez Siemens) équipés eux-mêmes des divers logiciels de programmation permettant de programmer les produits du banc (TIA Portal, WinCC, etc…)
Chaque stagiaire a via internet et à partir de son propre PC, accès au PG/PC (installé chez Siemens) comme s’il manipulait directement en salle (l’écran et le clavier du PG/PC sont ,déportés et accessibles via le PC du client)
Chaque banc se trouvant chez Siemens est filmé et chaque stagiaire peut de chez lui visualiser le banc sur son PC à distance comme s’il était à côté de lui – chaque stagiaire peut donc suivre en direct les modifications de comportement apportés au banc matériel en fonction de sa programmation.
Nos salles de formation sont équipées de matériel professionnel haute qualité. Qu’il s’agisse des haut-parleurs afin que le formateur puisse "entendre" de manière très audible les stagiaires mais également de microphones de haute qualité afin que les stagiaires puissent entendre avec la même qualité en retour les propos du formateur.
Via le logiciel Teams, le formateur "voit" tous les stagiaires et vice versa. Il peut à partir de là, avec sa grande expérience, communiquer avec les stagiaires et ressentir là où il serait nécessaire d’insister.