Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK 安全集成 (NC-SAFETY)

  • 本课程为你提供SINUMERIK ONE安全功能集成(F-PLC)和SINUMERIK 840D SL安全集成(Plus)项目规划和启动的知识。你将学习如何选择合适功能,以及如何实施和验证它们。

培训目的

  • 本课程教授SINUMERK Safety Integrated(F-PLC)安全功能的操作。SINUMERIK ONE需要使用F-PLC的安全变体,但也可用于SINUMERIK 840D SL。PLC通过TIA门户配置和编程。
  • 你将学习如何应用不同的安全函数,了解它们的参数化、编程和测试。
  • 在课程中,你会完成从激活、参数化和功能编程到验收测试和协议的所有步骤。这使你能够充分利用安全集成(F-PLC)为你的机床带来的优势。
课程类型 标准课程
培训天数 5 天
培训语言 en

培训对象

  • 调试工程师
  • 工程人员
  • 军人

课程内容

  • 关于安全技术和标准的一般信息
  • 系统需求
  • TIA 对 SINUMERIK F-PLC 的安全提示;区别 S7-300(840)和 S7-400(ONE)
  • 安全功能的描述;与Safety Integrated (spl)的区别
  • F-CPU 中的安全可编程逻辑
  • 与PROFIsafe的安全沟通
  • 传感器/执行器集成
  • SIC/SCC的安全制动管理与测试停止
  • 通过参数化驱动器并创建F程序来适配安全功能
  • 调试与故障排查程序
  • 诊断和报警显示的评估
  • 安全集成电路示例
  • 验收测试
  • 使用SINUMERIK训练架进行实用调试演习

必备条件

  • 知识来源于课程NC-ONE-COM、NC-ONE-UP或NC-84SL-COM(前称NC-84SLSIP)。
  • 根据TIA-PRO1或TIA-SERV1课程,TIA门户的编程知识。

注意事项

  • 课程费用包含:免费使用数字学习平台SITRAIN访问——从课程开始前一周开始至结束后两周。
  • 通过学习会员,你可以深化或重复学习本次学习活动的内容,并继续学习其他有趣的主题。

  • 本课程是NC-SAF-SIW课程的继任者。内容可比较且更新。

下载

联系我们