Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

TIA 门户中的 SIMATIC 编程 1 (TIA-PRO1)

  • 全集成自动化门户(TIA门户)为集成工程提供了SIMATIC STEP 7的工作环境。在SIMATIC TIA门户编程培训的第一部分中,你将学习TIA门户的操作、SIMATIC S7自动化系统结构的基础知识、硬件的配置和参数化,以及经典PLC编程的基础知识。你还将学习连接PROFINET的IO。

培训目的

  • 完成这门面对面课程后,你将能够......
    • 安全操作“TIA门户”工程平台
    • 理解TIA组件相互作用的基础
    • 用基本的STEP 7指令解决简单的编程任务
    • 借助组织、FC和FB的帮助,构建小型SIMATIC S7项目
    • 应用标准并与之合作
    • 用STEP 7指令解决简单的数学规划任务
    • 调试简单/小型机器或独立扩展
    • 测试程序并修复简单错误
    • 通过PROFINET配置分布式I/O。
  • 你将通过在我们的学习环境中进行大量以实践为导向的练习,基于TIA系统模型,深化理论知识。该模型包括SIMATIC S7-1500自动化系统和传送带模型。
课程类型 标准课程
培训天数 5 天
培训语言 en

培训对象

  • 程序员
  • 调试工程师
  • 工程人员

课程内容

  • SIMATIC S7 系统家族概述及基本特性
  • TIA 门户 STEP 7 工程系统的配置接口
  • 自动化系统中的程序处理、程序周期、进程映像
  • 程序结构及其在 STEP 7 块类型(OB、FC、FB、DB)中的实现
  • 功能图与接触图(FBD/LAD)中的二进制与数字操作
  • 应用标准,并以库为例与之合作
  • 实现数据块管理
  • 可重用和参数化块的编程
  • 程序测试和调试测试工具:系统信息、故障排除与诊断
  • 已创建程序的文档及集成在TIA门户中的各种可能性
  • 通过虚拟学习环境中的实践练习深化内容

  • 课程费用包含:免费访问数字学习平台SITRAIN访问。这里有网络培训内容,内容包括自动化基础(课程)以及其他主题,如TIA门户——结构化编程等。通过学习会员,你可以深入或重复学习本次学习活动的内容,并继续学习其他有趣的主题。

必备条件

  • 自动化技术基础知识
  • 你可以利用现有的在线入学考试,确保所选课程符合你的专业领域。

注意事项

  • 在本课程中,你将使用SIMATIC S7-1500和基于TIA Portal的SIMATIC STEP 7软件。
  • 这是三门课程中的第一门,旨在帮助你获得“基于TIA门户的西门子认证程序员”认证。考试为“SITRAIN认证项目”模块。

  • 学习会员资格从课程开始前7天开始,结束后14天结束。在此期间,您可以参加所有可用的网络培训。

下载

联系我们