+86 400 810 4288 转4号键
请稍候……
+86 400 810 4288 转4号键
我是Michael,来自斯凯孚全球技术中心,加入公司近十年了,我经历了若干个部门,工作中始终离不开西门子设备,也始终有西门子工业技术培训相随,可以说西门子见证了我个人知识网络的丰富、职位的提升、职责的增加。
2007年我加入斯凯孚,当时正赶上斯凯孚南口工厂引进西门子数控设备20多台,并且集团在大连投资新建了一座全新现代化工厂,进口西门子控制系统欧洲设备近百台,设备引进技术谈判以及设备的启动调试要求项目电气工程师必须精通840D系统,才能有足够的技术保障和效率,参加了西门子工业技术培训课程,让我找到一个快速学习的平台。
第一次接触西门子课程课程是:SIMUMERIK 840D SL 维修与调整(T8401)课程,跟随经验丰富的教师,让我对数控基础知识打下了扎实基础,学习效率非常高。理论与实操培训结合、与老师互动、与同学交流的培训方式,非常适合动手能力强、对技术要求高、且缺乏阅读时间的技术人员,让学习效果和收获远大于看手册自学的方式。后来参加安全集成的组态与调试课程,对我工作的帮助非常大,看书自学效率低、转化差,阅过仍然无从下手,有老师面对面的讲解欧洲标准的机床,为我拓展了更广的知识面,完善数控知识网络,胜过闭门造车耽误的时间成本。
这些年,我的职场发展一直与西门子密不可分,对公司而言,2010-2014年斯凯孚集团以每年新增近百台西门子数控设备的速度在国内、国外建厂,一年中有一半的时间,我都在出差解决各种技术问题。有时设备报警,维修部门无法处理,等待国外专家的反馈需要一周左右的时间,但停产一小时就会给企业带来数万乃至十万元的损失。技术中心需要能自主的解决各种技术问题、对现有设备进行升级改造、程序优化升级、减少损失。
对我个人而言,到西门子工业技术培训中心“充电”,是获取技术知识的最快捷、最直观的途径。SINUMERIK 840D SL /840D PLC基础应用(T8402)、SINUMERIK 840D SL /840D NC高级编程(A2489),与我的工作高度契合,让我收益良多。它复合了PLC、数控和工艺三方面知识,让看懂进口设备的程序变得更容易,让甄别旧设备改造供应商变得更顺利,减少投资、降低风险。
例如,斯凯孚印度工厂使用的双端面磨床,循环时间为150秒,公司原计划增加一台设备,运用NC高级编程知识,在不改变机械结构、不修改加工参数,且保证安全运行的情况下,同步了所有可同步的动作,将循环时间压缩至85秒左右,效率提高了近一倍,且没有质量风险。济南工厂的磨床设备,需要加工工人进行手动变速,通过修改NC程序,设备可以实现自动改变转速,避免造成砂轮的损耗及废品的产生,这得益于我参加的NC高级编程课。
现在斯凯孚将西门子840D设备用在核心的关键系统上,非关键系统使用S7-300设备,这样有助于统一备件、减少投资,也有助于项目的顺利完成。
我个人经历了从员工到技术负责人岗位的变化,系统化的学习、与讲师面对面的培训方式,为技术人员找到快速咨询窗口。在多次培训中,我与数控组老师结识,成为良师益友,在教室内学习技术知识、做实操练习;当工作中遇到技术问题,直接与老师沟通,更有时效性,老师多次无私指导,帮我解决很多技术难题和实际困难。得益于在西门子培训中心的学习,我已经成功地为我司国内外多家工厂(上海工厂,济南工厂,台北工厂,俄罗斯工厂,马来西亚工厂,印度工厂等)转训十余次,取得积极的效果和良好的反馈。
企业用价值1000元/天的外训,可以避免近10万元/小时的损失,也可以为企业更多的员工提供内部转训的资源。经过外训的员工契合工作中的经验、收获与最新技术知识,开展内部培训,对企业而言也是一种成本控制,更是量身定制的学习。技术在进步,知识飞速更新,终身学习才能保持创新和解决问题的能力。这都是培训为企业带来的价值!
时代不能阻挡技术发展的脚步,对技术的追求与学习将会持久的成就个人卓越,助力企业发展。