+86 400 810 4288 转4号键

www.siemens.com.cn/sitrain

TIA in Digital Enterprise - Automatic Execution of Engineering Tasks / 自动工程 - 控制程序和人机界面的自动生成 (F4022)

培训目的

  • 本课程将提供一个关于“数字化企业中的TIA”的概述,这将在你通向工业4.0的路上助你一臂之力。与此同时,你也能够获得“不同软件之间的交互”这些方面的知识点,这样能够帮助你在完成课程之后得以对不同的软件进行评估。本课程的目的是讲述如何对于PLC编程和HMI组态进行更高效率的工程实现。
课程类型 标准课程
培训天数 3 天
培训语言 zh

培训对象

  • 自动化工程师、项目规划人员、编程人员

课程内容

  • 数字化中 – 工业4.0
  • 工程任务的自动执行
  • 数字化的基础 – 标准化
  • 对一台设备进行模块化
  • 通过TIA Portal的库来进行标准化和存储
  • 标准化编程的实践
  • 自动化中的标准
  • 软硬件的生成以及和ECAD进行数据交换
  • 运用项目生成器
  • 程序测试的必要性
  • 使用TIA Portal来进行程序测试
  • HMI自动生成的原理
  • 使用SiVArc来进行HMI生成的步骤
  • TIA Portal Openness介绍
  • 从其他工程组态平台导入硬件组态
  • 通过Openness来进行自动的功能执行
  • SiVArc的介绍
  • 对PLC项目进行标准化和结构化的需求
  • 自动生成HMI的计划
  • 自动的HMI生成

必备条件

  • 自动化技术基础知识,TIA Portal基础知识

下载

联系我们