+86 400 810 4288 转4号键

www.siemens.com.cn/sitrain

SIMATIC TIA Portal system retraining course for SIMATIC S7-1500 / SIMATIC S7-1500 与TIA Portal(TIA 博途)升级课程 (A7816)

培训目的

  • 此课程将介绍:全集成自动化TIA Portal平台的工程环境,以及适用于工作环境中常用的自动化设备—控制器、人机交互界面(HMI)以及驱动设备;重点介绍SIMATIC S7-300/400和S7-1500控制器之间, SIMATIC Manager和TIA Portal编辑环境之间的主要区别;基于TIA Portal工程平台对S7-1500自动化系统进行组态和高级编程的知识。通过在TIA Portal培训设备上的练习,可以强化您对理论知识的理解,帮助您更快更有效地了解S7-1500控制器及TIA Portal的使用;
  • 通过参加本课程,您将掌握:高效使用TIA Portal工程平台;使用TIA Portal对S7-1500自动化系统进行组态和编程;对TIA平台中项目组件进行调试,您可以通过课程中多个实操练习来深化对于S7-1500控制系统,ET200 分布式IO站,触摸屏和驱动设备的理解。
课程类型 标准课程
培训天数 5 天
培训语言 en, zh

培训对象

  • 开发工程师、调试工程师、组态工程师、服务工程师、操作员、用户、维护人员

课程内容

  • TIA Portal平台下的组件SIMATIC STEP7和SIMATIC WinCC
  • SIMATIC S7-1500控制器的硬件介绍
  • 使用S7-1500作为示例对设备和网络进行工程组态
  • 使用TIA Portal PLC变量表
  • 程序块编辑器及块编程
  • S7-1500高级编程知识
  • 基于TIA Portal工具和S7-1500 CPU显示屏进行S7-1500故障排查与诊断
  • 结构化控制语言(SCL)简介
  • WinCC操作员控制和监视系统介绍
  • 从SIMATIC STEP7 V5.x项目移植到TIA Portal STEP7项目
  • 采用Startdrive作为工程组态工具进行G120驱动集成与调试
  • 基于S7-1500 DEMO系统的实操练习

必备条件

  • 自动化及PLC编程基础知识, S7-300/400 PLC基础知识

下载

联系我们