+86 400 810 4288 转4号键

www.siemens.com.cn/sitrain

SIMATIC TIA Portal system retraining course for SIMATIC S7-1500 / SIMATIC S7-1500 与TIA Portal(TIA 博途)升级课程 (A7816)

培训目的

  • 此课程将介绍:SIMATIC S7-300/400和S7-1500, SIMATIC Manager和TIA Portal编辑环境的主要区别;基于TIA Portal工程平台对S7-1500自动化系统进行组态和编程的知识。通过在TIA Portal培训设备上的练习,可以强化您对理论知识的理解,帮助您更快更有效地了解S7-1500及TIA Portal的使用。通过参加本课程,您将掌握:高效使用TIA Portal工程平台;使用TIA Portal对S7-1500自动化系统进行组态和编程;对TIA组件进行调试。
课程类型 标准课程
培训天数 5 天
培训语言 zh

培训对象

  • 开发/调试 / 服务工程师、开发/调试 / 服务工程师、操作人员、项目规划/项目管理人员、销售人员

课程内容

  • TIA Portal组件:SIMATIC STEP7和SIMATIC WinCC
  • SIMATIC S7-1500硬件介绍
  • 基于S7-1500组态硬件和网络
  • 使用TIA Portal PLC变量表
  • 程序块编辑器及块编程
  • S7-1500优化编程知识
  • 基于TIA Portal工具和S7-1500 CPU显示屏诊断S7-1500
  • WinCC操作员控制和监视系统介绍
  • 从SIMATIC STEP7 V5.x项目移植到TIA Portal STEP7项目
  • 采用Startdrive进行驱动集成与调试
  • S7-SCL 简介
  • S7-Graph 简介
  • 基于S7-1500 DEMO系统的实际练习

必备条件

  • 自动化及PLC编程基础知识

培训费用

7,800 CNY

下载

联系我们