Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail: training-industry.ch@siemens.com
Leistungen von Siemens Schweiz AG (nachfolgend „Siemens“)
Für Sonderkurse können Abweichungen davon vereinbart werden.
Absage
Siemens behält sich vor, ohne Kostenfolge für Siemens, Kurse wegen zu geringer Teilnehmerzahl zusammenzulegen oder ganz ausfallen zu lassen. Die Kurse werden durchgeführt, wenn sich mindestens sechs Teilnehmer angemeldet haben; die maximale Anzahl der Teilnehmer pro Kurs beträgt 14.
Umbuchung
Die Berücksichtigung zur Kursteilnahme erfolgt in der Reihenfolge derAnmeldung. Interessenten, die am gewünschten Datum nicht mehrberücksichtigt werden können, werden zu einem anderen Termin eingeladen.
Preise
Die Preise für die Kurse sind in der aktuell gültigen Termin- und Preisliste ersichtlich. Aufenthalts-, Übernachtungs- und Reisekosten sind in den Kurspreisen nicht enthalten. Für angemeldete und bestätigte, aber nicht in Anspruch genommene Kursplätze werden 80% des gültigen Preises je Kurs verrechnet, falls die Abmeldung nicht mindestens 10 Kalendertage vor Kursbeginn schriftlich vorliegt. Bei Fernbleiben vom Kurs ohne vorgängige schriftliche Entschuldigung wird der volle Kurspreis verrechnet.
Selbstlernmedien wie Computer-based-Trainings (CBTs) oder Web-based-Trainings (WBTs) können nach Lieferung bzw. Freischaltung nicht mehr storniert werden. Bei Kursen, die ein oder mehrere begleitende Selbstlernmedien (CBTs, WBTs) beinhalten, werden bei Stornierung nach erfolgter Bestätigung zusätzlich zu den Kurskosten pauschal CHF 150.- pro Kurs verrechnet, sofern nach der allgemeinen Stornierungsregelung für Kurse keine höhere Gebühr fällig wird. Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ohne Skonto und ohne jeden anderen Abzug zahlbar. Die unter der gültigen Termin- und Preisliste angegebenen Preise verstehen sich exklusive MwSt.
Änderungsvorbehalt: Siemens behält sich vor, die Inhalte der Kurse ohne vorherige Ankündigung dem aktuellen Stand der Technik anzupassen. Dadurch können sich im Einzelfall Abweichungen zu den Kursbeschreibungen ergeben.
Urheberrechte
Die Vervielfältigung der Kursunterlagen für andere als vom Kurs bestimmte Zwecke, die Weitergabe, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes an Dritte ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Die von Siemens während der Kurse zur Verfügung gestellte Software darf weder entnommen, noch ganz oder teilweise kopiert oder in sonstiger, nicht genehmigter Weise nutzbar gemacht werden.
Sicherheitsvorschriften
Die Kursteilnehmer verpflichten sich, die auf dem Betriebsgelände von Siemens geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften ebenso wie die dort geltenden Ordnungsbestimmungen, insbesondere die Zugangsregelungen, einzuhalten.
Exportvorschriften
Die in diesem Katalog geführten Produkte können den europäischen/deutschen und/oder den US-Ausfuhrbestimmungen unterliegen. Jeder genehmigungspflichtige Export bedarf daher der Zustimmung der zuständigen Behörden.
Haftungsausschluss/Anwendbares Recht und Gerichtsstand
In den Kursen und den Trainingsunterlagen werden von Siemens technische Informationen nach bestem Wissen und Gewissen übermittelt. Siemens übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler in den technischen Informationen, die im Training mündlich oder schriftlich übermittelt werden oder in den Trainingsunterlagen enthalten sind. Ebenso übernimmt Siemens keine Haftung für etwaige daraus resultierende Schäden und Mängelfolgeschäden. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.
Das Vertragsverhältnis untersteht schweizerischem Recht.
Als Gerichtsort gilt Zürich.
AGBs als PDF downloaden